自定义数据记录位置

默认情况下,DataLogPro 的历史数据存储在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\DataLogProData\engine 中。如果要将数据记录到其他文件夹,请修改 C:\Program Files(x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\3rdParty\InfluxData\InfluxDB 中的文件
Config.json
。由于 DataLogPro 数据存储服务
Rockwell DataLogProPlus Service
是以
本地服务
身份登录的,因此必须为指定文件夹授予
本地服务
帐户的读写权限。
自定义数据记录位置
  1. 打开 C:\Program Files(x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\3rdParty\InfluxData\InfluxDB 中的文件
    Config.json
    。
  2. 编辑引擎路径。在路径中必须使用斜杠(/),而非反斜杠(\)。
    例如,
    "engine-path": "C:/Users/Public/Documents/New Folder"
    。
  3. 重新启动
    Rockwell DataLogProPlus 服务
    或计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal