InfluxDB

InfluxDB 是一个开源时间序列数据库。FactoryTalk View SE 安装 InfluxDB,以通过 DataLogPro 存储记录的数据。安装的版本为 InfluxDB OSS 2.7。InfluxDB 中的历史数据存储在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\DataLogProData 中。
使用 Influx 命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 管理 InfluxDB 并与其交互,例如创建用户、向用户分配令牌等等。命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\3rdParty\InfluxData\InfluxCli。
使用 InfluxDB UI 可以管理和访问 InfluxDB 中的数据。要在运行 InfluxDB 的同时访问 UI,请在浏览器中访问
ComputerName:8086
。如果它位于当前计算机上,请访问
localhost:8086
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal