InfluxDB 存储格式和模式

组织是一组用户的工作区。所有仪表板、任务、时段、成员等都属于组织。内置 InfluxDB 中的默认组织是
Rockwell
,无法对其进行更改。如果具有外部 InfluxDB,则可以使用其现有组织。
InfluxDB 数据模型将时间序列数据组织到时段和测量中。时段是用于存储时间序列数据的命名位置,且可包含多个测量。时段名称为 HMI 服务器的名称。要查看时段列表,请使用命令
influx bucket list
。还可以使用 InfluxDB UI 查看时段列表和历史记录。测量包含多个标签和字段。
有关更多信息,请参见 InfluxDB OSS 文档中的行协议 和 InfluxDB 模式设计,或参考您自己的 InfluxDB 版本对应的文档。
测量
InfluxDB 数据元素
键或列
描述
TagData
标签
TagName
FactoryTalk 系统中标签的名称。
S
状态:
  • C
    :通用
  • D
    :标签已禁用
  • E
    :错误
  • S
    :过期数据
  • U
    :未初始化的数据
字段
V_B
布尔型值
V_I
整数值
整数记录在 InfluxDB 中,值范围为 INT64。整数类型(例如 ULINT、UDINT 等)的 FactoryTalk View 标签将使用此类型进行记录,并遵循 INT64 值范围。
V_D
双精度值
REAL 和 LREAL 类型的 FactoryTalk View 标签将使用此类型记录到 InfluxDB 中。
V_S
字符串值
M
记号值:
  • B
    :开始
  • E
    :结束
  • S
    :快照
  • 空白:通用数据
以下测量用于数据处理。请勿修改它们。
  • LastRecordInfo
    :记录最后一条记录的时间。
  • SyncTask
    :记录同步任务的状态。
  • SnapshotTask
    :记录快照任务的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal