备份和还原 InfluxDB 数据

备份或还原 HMI 服务器不包括 InfluxDB 中存储的 DataLogPro 记录数据。要将这些数据从一个生产环境移动到另一个生产环境,必须手动备份和存储 InfluxDB 数据。
InfluxDB 中的历史数据存储在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\DataLogProData 中。要备份和存储数据,请使用 InfluxDB 命令。在操作期间,您可以从特定时段备份数据或者将数据还原到特定时段。要查看时段列表,请使用命令
influx bucket list
。
有关更多信息,请参见 InfluxDB OSS 文档中的备份和还原数据或参阅您自己的 InfluxDB 版本对应的文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal