DataLogPro 的 CSV 文件结构

用于导入标签和记录配置的 CSV 文件必须具有正确的结构并包含正确的字段。特别是,必须根据您的设备数据类型手动指定
标签类型
列。
下表显示了 CSV 文件中的字段。
字段
描述
版本
所导出的 CSV 文件的内部版本。不要删除或修改它。
组名称
DataLogPro 中的操作组名称。
标签名称
DataLogPro 中的标签名称。
标签类型
DataLogPro 中的标签类型。
CSV 文件中的有效类型为 BOOL、SINT、INT、DINT、LINT、USINT、UINT、UDINT、ULINT、REAL、LREAL 和 STRING。设备中不同类型的标签应按照以下匹配规则归入这些类型。例如,如果标签类型是 INT8,则在 CSV 文件中将其标签类型指定为 SINT。
  • BOOL: 布尔值
  • SINT:INT8
  • INT:INT16
  • DINT:INT32
  • LINT:INT64
  • USINT:UINT8
  • UINT:UINT16
  • UDINT:UINT32
  • ULINT:UINT64
  • REAL: 浮点型
  • LREAL:双精度型
  • STRING:字符串
触发器属性
触发器属性包括触发器类型及其关联属性。它们可确定在 DataLogPro 中记录标签的方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal