删除 InfluxDB 数据

要从 InfluxDB 时段删除数据,可以使用 Influx 命令行界面 (Command Line Interface, CLI),它位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\3rdParty\InfluxData\InfluxCli。默认时段为 HMI 服务器的名称。要查看时段列表,请使用命令
influx bucket list
。
本部分介绍删除指定时间范围内所有点的示例。有关更多信息,请参见 InfluxDB OSS 文档中的删除数据或参考您自己的 InfluxDB 版本对应的文档。
删除指定时间范围内的所有点
  • 使用以下命令:
    influx delete --bucket example-bucket --start 2023-10-01T00:00:00Z --stop 2023-10-02T00:00:00Z
    ,其中 example-bucket 是您的 HMI 服务器的名称,时间范围遵循
    年-月-日
    T
    小时:分钟
    秒
    Z
    的格式。
    重要提示:
    记录数据的时戳为协调通用时间 (Coordinated Universal Time, UTC)。因此,当指定开始和停止时间范围时,请确保使用 UTC 时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal