DataLogPro 编辑器属性

小贴士: 如果已使用在 IIS 中创建的自签名证书启用 HTTPS,则 DataLogPro 编辑器将不起作用。若要避免此问题,请使用 CA 签名证书,或使用以下命令通过 PowerShell 创建自签名证书:
New-SelfSignedCertificate -FriendlyName
Any_Cert_Name
-DnsName
Your_Server_PC_Name
-CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -KeyUsage DigitalSignature
。
下表显示了
DataLogPro
编辑器中的属性。
属性
描述
1 - 菜单栏
新建组
创建记录组。
保存
保存当前数据记录配置。
导出
以 CSV 文件形式导出整个数据记录配置,包括所有记录组、标签和触发器属性。
无论选择哪个组或标签,它始终会导出整个配置。
导入
导入现有数据记录配置。
设置
配置记录历史数据的数据库和存储持续时间。
选择
本地数据库
以将数据记录到内置 InfluxDB 中,并选择
远程数据库
以将数据记录到外部 InfluxDB 中。
要使用外部 InfluxDB,请确保先在
FactoryTalk View Studio > 系统 > 连接 > 数据库
中 创建数据库连接,然后在此处选择数据库定义名称。将显示外部 InfluxDB 的地址和组织。
存储持续时间定义了数据记录的存储时长。当天数、星期数或月数时间已过时,将删除较旧的记录。
默认情况下,将存储所有数据,而不会将其删除。为避免消耗磁盘空间,请为数据存储设置适当的时间跨度。
迁移
将存储在文件集中的数据记录模型的历史数据迁移到 DataLogPro。
迁移之前,确保先 将标签列表添加到 DataLogPro 。
2 - 记录组
所有标签
列出编辑器中的所有标签,包括所有已分组和未分组的标签。
未分组的标签
列出编辑器中所有未分组的标签。
用户创建的组
列出创建的所有记录组。
您可以在此位置配置组属性(即如何为该组触发记录)。组上的小图标指示其触发属性(周期性 、更改时 或根据要求 )。
在删除组时,可以移除其中的标签或将它们保留为未分组的标签。
3 - 工作区中的表格
列
列是与
记录组
窗格中的选择相关联的属性。列会根据您的选择而发生变化。
按标签名称搜索
用您输入的字符串筛选标签。
4 - 数据库连接状态
显示是连接到本地还是外部 InfluxDB 数据库。
侧边栏
5 - 标签浏览器
打开“标签浏览器”。
您可以拖放标签,也可单击 + 为记录添加一个或多个标签。
6 - 属性
打开
组属性
或
标签属性
窗格。您可以在此窗格中为记录组或标签配置触发器属性。
如果选择
周期性
作为触发器属性,则下表显示相应选项。
选项
描述
周期性
选择此选项可定期记录标签值。
间隔
键入一个数字并选择时间单位,以指定标签值的记录频率。每当此时间间隔到期时,都会记录所有标签。默认间隔为 10 秒。
如果选择
OnChange
作为触发器属性,则下表显示相应选项。
选项
描述
OnChange
选择此选项可只记录其值发生更改的标签。
最大更新速率
键入一个数字并选择时间单位,以指定标签的最大更新速率。默认的最大更新速率为 1 秒。
死区模式
选择以下选项之一:
  • 百分比
    当值的更改百分比达到一定值时记录标签值。例如,如果指定 10,则只有当新值的更改量与旧值相比达到 10% 时,才记录新值。
  • 绝对
    当标签值的更改量达到一定值时记录标签值。例如,如果指定 10,则只有当新值与旧值之差的绝对值大于 10 时,才记录新值。
  • 无
    记录所有的值更改。
死区值
仅在选择
百分比
或
绝对
作为死区模式时适用。
固定记录频率
键入数字并选择时间单位,以指定记录标签值的频率,即使没有发生任何更改也是如此。固定记录频率确保记录的数据是最新的。固定记录频率速率必须等于或大于更新速率。
每当标签值发生更改时,便会从该时刻开始新的固定记录频率并记录新值。如果该值在固定记录频率结束时保持不变,将再次记录该新值。
固定记录频率值将取近似值为最接近的最大更新速率整数倍数。例如,如果最大更新速率为 3 秒,且固定记录频率设置为 10 秒,则实际的固定记录频率为 9 秒。
如果不希望使用固定记录频率,请将其指定为 0。只有标签值发生更改时才会对其进行记录。
默认固定记录频率为 0 秒。
如果选择
OnDemand
作为触发器属性,则下表显示相应选项。
选项
描述
OnDemand
选择此选项可在发出 FactoryTalk View 命令
DataLogSnapshot
时记录标签值。
能发出其他 FactoryTalk View 命令和宏的地方都能发出此命令。例如,可在命令行中键入此命令,或将其指定为事件操作。如果指定
周期性
或
更改时
,则在合适的时候您也仍然可以使用
根据要求
记录。
最大更新速率
键入一个数字并选择时间单位,以指定标签的最大更新速率。默认的最大更新速率为 1 秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal