配置 DataLogPro

DataLogPro
编辑器可配置用于记录的标签。您可以为每个标签或每个记录组配置记录。
配置 DataLogPro
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的
    浏览器
    窗口中,打开
    数据记录
    文件夹,然后打开
    DataLogPro
    编辑器。
  2. 打开侧边栏上的标签浏览器,然后选择用于记录的标签。
    小贴士:
    要选择多个标签,请按
    Ctrl
    或
    Shift
    。
    如果尝试从本地 KEPServer Enterprise OPC 服务器添加标签,标签浏览器将无法浏览任何标签。在这种情况下,还应配置 DCOM。
    有关说明,请参见设置 KEPServer Enterprise 的 DCOM 配置。
  3. (可选)选择
    记录组
    窗格中的加号或菜单栏中的
    新建组
    图标以创建记录组。
    小贴士:
    要将标签添加到记录组,请将其拖动到记录组中或选择任何标签前的加号。还可以将标签从一个组拖动到另一个组。之后,标签将继承该组的触发器属性。
    要移除标签,请选中该标签,然后单击表最右侧的 。
  4. 确保已选择记录组,打开侧边栏中的
    组属性
    ,然后指定数据记录的触发方式。
  5. 选择菜单栏中的
    保存
    ,然后关闭编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal