设置 InfluxDB 用户和权限

要出于您自己的目的访问和管理 InfluxDB 数据,请为识别用户组织内 InfluxDB 权限的特定用户创建额外的用户和 API 令牌。
要授予用户访问数据的权限,请将其添加为组织成员,然后为他们提供 API 令牌。只有具有管理员权限且已安装 FactoryTalk View 的用户才能执行这些任务。使用 Influx 命令行界面 (Command Line Interface, CLI),它位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\3rdParty\InfluxData\InfluxCli。
有关更多信息,请参见 InfluxDB OSS 文档中的创建用户和创建令牌,或参考您自己的 InfluxDB 版本对应的文档。
设置 InfluxDB 用户和权限
  1. 通过命令行创建用户。
    以下命令将在组织中创建用户。
    influx user create -n johndoe -p password -o example-org
    ,其中,example-org 是数据记录的组织。默认为
    Rockwell
    。
  2. 为用户提供令牌。
    以下命令将向用户分配权限。
    influx auth create --org example-org --user johndoe --[permission flag]
    例如,为了向用户授予 Rockwell 组织中的所有权限,命令如下:
    influx auth create --org Rockwell --user johndoe --all-access
    有关可用标志的更多信息,请参见 InfluxDB OSS 文档中的标志,或参考您自己的 InfluxDB 版本对应的文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal