创建 HMI 标签

下列
标签
编辑器选项是所有标签类型通用的。要查看特殊标签类型的附加选项,请转至该标签类型的帮助主题。
要创建 HMI 标签
  1. 确定想要在其中创建标签的 HMI 服务器。
  2. 通过执行以下操作之一打开
    标签
    编辑器:
    • 在
      浏览器
      窗口中,在
      标签
      文件夹中双击
      标签
      图标。
    • 右键单击
      标签
      标题并从上下文菜单中选择
      打开
      。
    • 将
      标签
      图标拖放到工作空间中。
  3. 要将标签添加到文件夹,请在文件夹层次结构中双击文件夹以将其打开。文件夹名称出现在
    名称
    框中。
  4. 单击表格部分的
    新建
    按钮清空表格,并将光标定位在
    名称
    框中。
  5. 键入标签名称并选择其类型。
  6. 在
    标签
    部分为所创建的标签类型键入附加信息。
  7. 选择数据源,并为该类型数据源输入所需信息。
  8. 单击
    接受
    将标签保存到 HMI 标签数据库。
    小贴士:
    • 创建标签后,无法通过编辑操作来更改其类型或名称。要重命名标签或更改其类型,必须复制标签,然后提供新名称和类型。
    • 在表格中输入信息时,
      上一步
      和
      下一步
      按钮将变为
      接受
      和
      放弃
      按钮。单击
      接受
      保存标签信息。单击
      放弃
      取消对标签的更改。
    • 还可以在“标签浏览器”中创建新标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal