关于 HMI 标签名称

HMI 标签名称最多包含 255 个字符,可以包含以下字符:
  • A 到 Z
  • 0 至 9
  • 下划线 (_) 和短划线 (-)
使用反斜杠 (\) 将文件夹中标签名称的各部分隔开。例如,标签名称 tanks\oil\temperature 表示
tanks
文件夹中
oil
文件夹下命名为
temperature
的标签。
可以使用混合大小写。标签名称保留大小写字母以便阅读,但不区分大小写。例如,标签名称 MixerValve1 与 mixervalve1 相同。
小贴士:
当在表达式中使用包含破折号 (-) 的标签名时,用括号 {} 括起该名称,例如 {N33-0}。
在表达式中使用通配符表示多个标签时,请使用大括号,例如 {alarm*}。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal