创建新的 HMI 标签文件夹

使用文件夹管理标签数据库中的标签。可以在
标签
编辑器或
标签浏览器
中创建新文件夹。创建文件夹后,即可向其中添加标签。通过文件夹可以更容易地规划和维护数据库。例如,可以将类似设备或现场区域的所有标签分组到一起。
要创建新文件夹
  1. 当
    标签
    编辑器打开时,从
    编辑
    菜单中选择
    新建文件夹
    。
    或
    在
    标签浏览器
    中,右键单击某区域的文件夹或包含 HMI 服务器的文件夹,然后从
    上下文菜单
    中选择
    新建 HMI 标签文件夹
    。如果服务器名称不可见,右键单击
    文件夹
    窗格,然后选择
    显示服务器名称
    。
  2. 在
    新建 HMI 标签文件夹
    对话框中,键入文件夹的名称,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    • 在
      标签
      编辑器中,可以使用
      编辑
      菜单上的
      复制
      选项来创建文件夹的副本及其使用新文件夹名称的标签。
    • 在
      标签浏览器
      中,
      新建 HMI 文件夹
      菜单项仅在选择区域文件夹或包含 HMI 服务器的文件夹时可用。
    • 可以嵌套文件夹,即在一个文件夹中创建另一个新文件夹。打开文件夹,然后单击
      新建文件夹
      。在
      名称
      文本框中,在反斜杠后键入新文件夹的名称。请记住,文件夹名称中的反斜杠在标签名称中算作一个字符。
选项
  • 名称
    键入新文件夹的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal