关于数据源

FactoryTalk View
文档使用术语“数据源”作为通用术语,其中包括数据服务器标签和 HMI 标签的所有可能的标签数据源。
数据源可以是内存或设备,如可编程逻辑控制器或 OPC 服务器。应用程序向数据源写入值或从中读取值。
将数据源配置为在应用程序和工程控制的物理机器间交换信息(采用数字或字符串值形式)。
模拟量、开关量或字符串 HMI 标签的数据源可以是设备或内存。对于系统标签,数据源是内存。
设备
当选择设备作为标签的数据源时,必须指定获取标签值的位置。可以是可编程控制器或 OPC 项中的存储位置。
内存
使用内存作为数据源的标签的数据只能来自数值表。内存标签与可编程控制器无关。该标签在启动时的值由“初始值”设置定义。可使用图形画面中的对象更改当前值。
系统
创建新工程时,应用程序会创建系统标签。它们位于名为
系统
的文件夹中,并将系统作为数据源。它们存储系统运行时生成的信息,如当前系统时间和日期。用户无法创建或编辑系统标签,但可以在需要使用任何其他标签的地方使用这些标签。
重要提示:
请勿创建指向系统标签的 HMI 标签。如果工程中包含指向系统标签的 HMI 标签,用户可能无法创建 MER,也可能遇到运行时性能问题。
所有标签值(与其源无关)均存储在
数值表
中。工程的所有部分(包括图形画面、报警等)都会从该表中读取值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal