复制 HMI 标签

使用
标签
编辑器复制 HMI 标签。
要复制标签
  1. 在
    标签
    编辑器的电子数据表中选择要复制的标签。
  2. 在
    编辑
    菜单中,单击
    复制
    或单击工具栏中的
    复制标签
    工具。
    在电子数据表中突出显示的行下插入一个新行。新行包含除标签名称外的所有相同信息。
  3. 在表单区域的“名称”框中,键入新标签的名称,该名称最长为 255 个字符(包含文件夹名称)。
  4. 单击
    接受
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal