通配符

在查询框中使用带标签名称的通配符来选择多个标签列出在电子数据表中。通配符是:
?
匹配任何单个字符。例如,键入:
tower\total???
将列出 tower 文件夹中名称为八个字符的所有标签,前五个为 tower\total。
*
与任何字符数匹配,包括反斜线 (\)。例如,键入:
tower*
将列出 tower 文件夹中的所有标签。如果有采用其他名称(比如 tower1 或 towers)的文件夹,也会列出其标签。
搜索字符串的最大长度为 255 个字符(标签名称的最大长度)。忽略大小写。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal