文件夹层次结构

文件夹层次结构与电子数据表配合工作。文件夹层次结构显示数据库中文件夹的布局,而电子数据表则显示文件夹中的标签。双击文件夹层次结构窗口中的图标以在电子数据表中列出文件夹标签。
如果文件夹包含其他嵌套的文件夹,其图标中会有一个加号 (+)。双击该文件夹时,会在层次结构中列出该文件夹中包含的文件夹。如果需要调整层级结构框的大小以查看一系列嵌套文件夹,请拖动该框的右边界,直至达到所需的大小。
如果要一次选择多个文件夹,请在双击文件夹名的同时按住
Ctrl
键。所选文件夹中的所有标签都在电子数据表中显示。
要复制或删除文件夹,在文件夹层次结构中选择此文件,并使用“编辑”菜单中的相应命令或在工具栏中选择相应工具。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal