创建标签文件夹

使用文件夹可组织数据库中的标签。创建文件夹后,即可向其中添加标签。
要创建新文件夹
  1. 从
    编辑
    菜单中选择
    新建文件夹
    ,或单击
    标签
    编辑器工具栏中的
    创建文件夹
    按钮。
  2. 在
    新建文件夹
    对话框中键入文件夹的名称。
  3. 单击
    确定
    。
使用文件夹可组织数据库中的标签。通过组织标签可以更容易地规划和维护数据库。例如,可以将类似设备或现场区域的所有标签分组到一起。
在文件夹层次结构树中双击一个文件夹,以在电子数据表中列出其标签。
小贴士:
  • 使用
    编辑
    菜单的
    复制文件夹
    选项创建文件夹及其标签的副本,并以新文件夹名称命名。
  • 只能将文件夹添加到应用程序,而无法将文件夹添加到数据服务器。
选项
  • 名称
    键入新文件夹的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal