查询框

使用“搜索”查询框来指定要在电子数据表中列出的标签。可以从列表中选择一个标签并在表单中对其进行编辑。还可以搜索要编辑的特殊标签。它将显示在电子数据表和表格中。
  • 在查询框中键入单个标签的名称,以在电子数据表和表单部分进行显示。
    例如,如果键入
    Industry\Flow
    标签将在电子数据表和表单中列出。
  • 使用通配符可指定多个标签。所有与通配符对应的标签都会在电子数据表中显示。列表中的第一个标签已选中,该标签的详情显示在表格中。
    例如,如果键入
    Industry\*
    Industry 文件夹中的所有标签都会在电子数据表中列出。列表中第一个标签的详细信息会显示在表单中。
  • 输入星号 (*) 通配符本身会列出整个标签数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal