设置 HMI 标签数据库

HMI 标签数据库由名为
标签
的记录组成。(
标签
与 PLC 编程术语中的
符号
类似。)在 HMI 标签数据库中,可以定义要应用程序监视的数据。每个 HMI 服务器有一个标签数据库。
要设置标签数据库
  • 开发标签命名约定系统。
  • 开发文件夹层次结构以将标签分组。
    例如,代表工厂特定区域的文件夹可以包含代表该区域中机器的文件夹。每个机器文件夹都包含一组代表被监控设备的标签。
  • 在
    标签
    编辑器中,创建组成数据库的文件夹和标签。要创建 HMI 标签,就要指定其名称、包含的数据类型和数据源。所需的具体信息取决于标签的类型和数据源。
  • 在
    标签
    编辑器中为各个标签设置报警。可以在添加标签时执行此操作,或稍后编辑标签以添加此信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal