HMI 标签数据库的定义

在 HMI 标签数据库中,可以定义希望 FactoryTalk View 监控的数据。每个 HMI 服务器都有一个 HMI 标签数据库。数据库中的每个条目称为 HMI 标签。HMI 标签是设备或本地内存 (RAM) 中变量的逻辑名称,在 HMI 标签数据库中有所引用。
系统的所有部分都使用标签值。“图形”使用标签值来控制画面中的动画或更新趋势图形;“报警”监控 HMI 标签值并将其与“可接受”限值进行比较;“数据记录”存储标签值来创建历史记录。
需要包含标签值的额外信息时需要 HMI 标签。此额外信息可以是最小/最大值范围或值单位。如果不需要此信息,可以使用其他数据服务器中的直接标签引用。
不能创建的 HMI 标签
在创建 HMI 服务器工程时,系统会自动创建一组系统标签并将其存储在标签数据库中名为“system”的文件夹中。
  • 系统标签 - 存储系统运行时生成的信息,包括复位时间和日期、系统时间和日期和当前用户信息。有模拟量、开关量和字符串系统标签。可以在使用其他类型标签的任何位置使用它们,但无法编辑系统标签。
    小贴士:
    每个 HMI 服务器最多可容纳 5000 个可报警 HMI 标签。
    每个图形画面可包含多达 1000 个表达式或标签引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal