记录标签数据

HMI 标签数据库不存储实际标签值。而是定义要收集的值。这些值存储在 HMI 服务器上的数值表。关闭 HMI 服务器时,将清除数值表。要对标签值进行永久记录,请将这些值记录到磁盘的数据记录文件中。
要将标签值记录到磁盘中,请在
数据记录模型
编辑器中创建数据记录模型并指定要被记录的标签。
要查看标签的当前值(该值存储在值表中),请设计一个带有显示字段的图形或趋势对象来显示该信息。
小贴士:
数据记录模型可记录的最大标签数量为 10,000。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal