将程序添加到项目

使用“
项目组织管理器
”将结构化文本 (Structured Text, ST)、梯形图 (Ladder Diagram, LD) 或功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 程序添加到控制器项目。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
要将程序添加到项目
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建程序
    ”。
  2. 在“
    新建程序
    ”中,输入程序名称,选择程序类型,然后根据需要输入描述。
    小贴士: 程序名称长度必须为 1 到 128 个字符,以字母或下划线开头,后跟字母、数字或下划线。程序名称不得包含连续的下划线。
  3. 选择“
    创建
    ”。
    小贴士:
    要重命名某个程序,请在“
    项目组织管理器
    ”中选择该程序,然后在“
    属性
    ”窗格的“
    名称
    ”框中输入新名称。重命名用户程序会自动更新对该程序的所有引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal