功能块图语言

功能块图 (Functional Block Diagrams, FBD) 程序是控制系统中的输入和输出关系的图形表示形式。使用标准库、函数扇区或功能块扇区中的现有函数生成 FBD 程序。
FBD 语言仅支持使用
FactoryTalk Design Workbench
中提供的以下指令块:
  • 运算符
  • 功能块
  • 函数
  • 用户定义的功能块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal