中断概览

Micro800
控制器支持控制器程序中使用的中断。
使用“
项目组织管理器
”中的“
程序
”节点可以执行以下操作︰
  • 打开“
    新建中断
    ”,为
    Micro800
    控制器程序创建不同类型的中断。
  • 查看为
    Micro800
    控制器程序创建的中断列表。
  • 选择中断,然后使用“
    属性
    ”窗格编辑其属性。
  • 将变量导入中断。
  • 将中断导出到您的计算机。
  • 使用语言编辑器打开并编辑中断。
  • 使用局部变量网格将变量添加到中断。
  • 删除中断。
中断类型和参数
中断类型
中断参数
事件输入中断 (Event input interrupt, EII)
  • 自动开始
  • 嵌入式输入
已选定定时中断 (Selected timed interrupt, STI)
  • 自动开始
  • 嵌入式输入
用户故障例程
如果程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 配置为自动启动,则当控制器转到“
运行
”模式时,“用户故障例程”中断会启动。
没有可用的参数。
通用插件模块 (Universal plug-in module, UPM)
自动开始
高速计数器 (High speed counter, HSC)
  • 自动开始
  • 上溢掩码
  • 下溢掩码
  • 预设掩码上限
  • 预设掩码下限
不同控制器支持的中断类型
控制器类型
EII
STI
用户故障例程
UPM
高速计数器
Micro810
否
否
是
否
否
L20E
否
是
是
是
否
L50E AWB
是
是
是
是
否
L50E QBB
是
是
是
是
是
L50E QVB
是
是
是
是
是
L50E QWB
是
是
是
是
是
L70E AWB
是
是
是
是
否
L70E QBB(N)
是
是
是
是
是
L70E QWB(N)
是
是
是
是
是
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal