梯形图语言

梯形图 (Ladder Diagram, LD) 为布尔方程的图形表示,它将触点(输入参数)与线圈(输出结果)相结合。
LD 语言通过程序图表(像继电器梯形图布线图那样组织)中的图形符号介绍对布尔数据的测试和修改。
LD 图形符号在作为电触点图的图表内进行组织。“梯形图”一词来源于两端均与垂直电源导轨相连的梯级概念,其中每个梯级均表示单个回路。
FactoryTalk Design Workbench
中包含 LD 语言编辑器,并支持
FactoryTalk Design Workbench
软件专门提供的特定元素和指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal