用户定义的函数

使用 项目组织管理器 中的“
用户定义的函数
”节点以下列编程语言为 L20E、L50E 或 L70E 控制器项目创建逻辑程序:
  • 功能块图 (Function Block Diagram, FBD)
  • 梯形图 (Ladder Diagram, LD)
  • 结构化文本 (Structured text, ST)
用户定义的函数 (UDF) 定义只需要一个输出的简单计算。创建后,可以像使用其他功能块一样在
FactoryTalk Design Workbench
中重用它。
小贴士: UDF 输入参数支持数组和结构化数据类型。UDF 输出参数只支持简单数据类型。
使用“
用户定义的函数
”节点可以执行以下操作︰
使用“
用户定义的函数
”下的
<UDF-name>
节点可以执行以下操作:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal