逻辑指令

逻辑指令用于执行数学运算。
逻辑指令
指令
描述
在两个或多个值之间执行布尔 AND 操作。
在两个整型值之间执行位到位 AND 运算。
四个布尔型输入之间的乘法器,输出布尔型值。
八个布尔型输入之间的乘法器,输出布尔型值。
将布尔值转换为反值。
整型位到位取反掩码,将反转参数值。
两个或更多值的布尔或。
整型 OR 位到位掩码,将启用位。
复位主导(确定指令行为时的最高优先级)双稳态。
置位优先指令。
根据输入组合提供输出的值。
两个值的布尔异或。
整数异或位到位掩码,返回反转的位值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal