AND

AND 指令在两个或多个值之间执行布尔 AND 运算。它可以用作 与符号。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
AND
AND
AND 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
i1
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
i2
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
o1
输出
BOOL
对输入值执行布尔与操作所得结果。

AND 示例

AND 功能块程序示例
AND 功能块程序示例
AND 梯形图程序示例
AND 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal