SR(设置/复位)

SR 指令用于设置主导双稳态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SR
SR
SR 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
SET1
输入
BOOL
TRUE: 将 Q1 设置为 TRUE(主导:确定指令行为时的最高优先级)。
RESET
输入
BOOL
TRUE: 将 Q1 复位为 FALSE。
Q1
输出
BOOL
布尔内存状态。
  • TRUE: 当 SET1 为 TRUE 时。
  • FALSE:当 RESET 为 TRUE 时。
双稳态基准示例
Set1
复位
Q1
结果 Q1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

SR 示例

SR 功能块图示例
SR 功能块图示例
SR 梯形图程序示例
SR 梯形图程序示例
SR 结构化文本示例
SR 结构化文本示例
(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal