XOR_MASK(异或掩码)

整数异或位到位掩码,返回反转的位值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
XOR_MASK
XOR_MASK
XOR_MASK 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
必须具有整型格式。
MSK
输入
DINT
必须具有整型格式。
XOR_MASK
输出
DINT
IN 与 MSK 之间的位到位逻辑异或。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

XOR_MASK 示例

XOR_MASK 功能块图示例
XOR_MASK 功能块图示例
XOR_MASK 梯形图示例
XOR_MASK 梯形图示例
XOR_MASK 结构化文本示例
XOR_MASK 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal