XOR(异或)

XOR 指令执行两个布尔值的异或运算。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
XOR
XOR
XOR 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
i1
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
i2
输入
BOOL
布尔数据类型中的值。
o1
输出
BOOL
两个输入项的布尔异或。
  • TRUE: 当任一输入为 TRUE 时。
  • FALSE:当两个输入均为 FALSE 或两个输入均为 TRUE 时。

XOR 示例

XOR 功能块图示例
XOR 功能块图示例
XOR 梯形图程序示例
XOR 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal