RS(复位/设置)

RS 指令复位或设置主导(确定指令行为时的最高优先级)双稳态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
RS
RS
RS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
SET
输入
BOOL
TRUE: 将 Q1 设置为 TRUE。
RESET1
输入
BOOL
TRUE: 将 Q1 设置为 FALSE(主导)。
Q1
输出
BOOL
布尔内存状态。

RS 示例

RS 功能块图示例
RS 功能块图示例
RS 梯形图示例
RS 梯形图示例
RS 结构化文本示例
RS 结构化文本示例
(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal