NOT(真值表)

TTABLE 指令根据输入组合提供输出的值。如果值为 0xABCD 且 In3 到 In0 对应于数字 7,则 TTABLE 是表中位 7 的值(为 1)。表中的最低有效位是位 0。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
TTABLE
TTABLE
TTABLE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Table
输入
UINT
BOOLEAN 函数的真值表。
IN0
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
IN1
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
IN2
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
IN3
输入
BOOL
任何 BOOL 输入值。
TTABLE
输出
BOOL
基于输入组合的输出值。

TTABLE 输入组合

TTABLE 指令拥有四个输入,因此拥有 16 种组合。可以在真值表中找到这些组合;对于每个组合,可以调整输出值。可配置组合的数量取决于连接到该函数的输入的数量。
真值表组合示例。
编号
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

TTABLE 示例

TTABLE 功能块图示例
TTABLE 功能块图示例
TTABLE 梯形图示例
TTABLE 梯形图示例
TTABLE 结构化文本示例
TTABLE 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal