NOT

NOT 指令将布尔值转换为反值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
NOT
NOT
NOT 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
i1
输入
BOOL
任何布尔值或复杂表达式。
o1
输出
BOOL
当 IN 为 FALSE 时为 TRUE。当 IN 为 TRUE 时为 FALSE。

NOT 示例

NOT 功能块图示例
NOT 功能块图示例
NOT 梯形图程序示例
NOT 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal