NOT_MASK(位到位 NOT 掩码)

整型位到位取反掩码,将反转参数值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
NOT_MASK
NOT_MASK
NOT_MASK 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
必须具有整型格式。
NOT_MASK
输出
DINT
32 位 IN 上的位到位非运算。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

NOT_MASK 示例

NOT_MASK 功能块图示例
NOT_MASK 功能块图示例
NOT_MASK 梯形图示例
NOT_MASK 梯形图示例
NOT_MASK 结构化文本示例
NOT_MASK 结构化文本示例
(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal