AND_MASK(AND 掩码)

AND_MASK 指令在两个整型值之间执行位到位 AND 运算。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
AND_MASK
AND_MASK
AND_MASK 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
必须具有整型格式。
MSK
输入
DINT
必须具有整型格式。
AND_MASK
输出
DINT
IN 与 MSK 之间的位到位逻辑与。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

AND_MASK 示例

AND_MASK 功能块图示例
AND_MASK 功能块图示例
AND_MASK 梯形图示例
AND_MASK 梯形图示例
AND_MASK 结构化文本示例
AND_MASK 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *) result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal