扩展模块

2085 扩展模块连接至 L50E 和 L70E 控制器右侧,用于扩展这些控制器的功能。支持的扩展模块数量随控制器类型而异:
  • 低于 24 个数字 I/O 点的 L50E 控制器最多支持四个扩展 I/O 模块和最多 132 个数字 I/O 点。
  • 具有 48 个数字 I/O 点的 L50E 控制器最多支持四个扩展 I/O 模块和最多 192 个数字 I/O 点。
  • L70E 控制器最多支持八个扩展 I/O 模块(如果已连接电源模块),并且最多支持 304 个数字 I/O 点。
在
FactoryTalk Design Workbench
中,您可以配置在扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。要检查扩展模块是否存在,请使用 MODULE_INFO 指令。
下图显示了具有三个扩展模块和一个电源模块的 L70E 控制器配置。电源模块必须位于插槽 2、3、4 或 5 中。
由于 L70E 扩展模块没有输入或输出,因此它使用物理插槽而非逻辑插槽。
带扩展模块的 L70E 控制器
带扩展模块的 L70E 控制器
在将模拟或数字扩展模块添加到控制器之后,会:
  • 在控制器项目中创建全局变量以支持其他 I/O 点。
  • 模块的目录和插槽编号显示在“
    项目组织管理器
    ”中。要打开扩展模块的配置页面,请在“
    项目组织管理器
    ”中转至
    I/O 配置
    扩展
    ,然后双击扩展模块。
2085 扩展模块
模型编号
类型
描述
2085-IF4
多通道模拟
4 通道 14 位模拟和电流输入模块
2085-IF8
多通道模拟
8 通道 14 位模拟和电流输入模块
2085-IRT4
多通道模拟
4 通道 RTD 和 TC 温度模块
2085-OF4
多通道模拟
4 通道 12 位模拟电压和电流输出模块
2085-IA8
离散 I/O 数字
8 通道 120 V AC 输入模块
2085-IM8
离散 I/O 数字
8 通道 240V AC 输入模块
2085-IQ16
离散 I/O 数字
16 通道 24 VDC 漏/源输入模块
2085-IQ32T
离散 I/O 数字
32 通道 24 VDC 漏/源输入模块
2085-OA8
离散 I/O 数字
8 通道 120/240 VAC 输出模块
2085-OB16
离散 I/O 数字
16 通道 DC 源输出模块
2085-OV16
离散 I/O 数字
16 通道 DC 漏输出模块
2085-OW16
离散 I/O 数字
16 通道继电器输出模块
2085-OW8
离散 I/O 数字
8 通道继电器输出模块
2085-EP24VDC
电源
24V 直流电源模块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal