将扩展模块添加到控制器项目

扩展 I/O 模块通过优化 I/O 计数和类型的灵活性来扩展 L50E 和 L70E 控制器的功能。
对于 L50E 控制器:
  • 添加不超过四个扩展模块。
  • 为了避免程序编译问题,将数字输入和输出的总数限制为:
    • 192 或更少(对于具有 48 个数字 I/O 点的 L50E 控制器)。
    • 132 或更少(对于其他 L50E 控制器)。
对于 L70E 控制器:
  • 添加不超过八个扩展模块和不超过一个电源扩展模块。
  • 为了避免程序编译错误,将数字输入和输出的总数限制为 304 或更少。
将扩展模块添加到控制器项目
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    扩展
    。
  2. 右键单击“
    扩展
    ”,然后选择“
    新建模块
    ”。
  3. 在“
    添加模块
    ”中,选择一个扩展模块,然后选择“
    添加
    ”。
  4. 在“
    设备定义
    ”中,根据需要选择插槽、版本和控制器故障行为,然后选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal