更换扩展模块

按照以下步骤将控制器项目中的扩展模块更换为另一个扩展模块。
先决条件
  • 要使用“
    更换模块
    ”菜单更换模块,必须至少向控制器中添加一个模块。
  • 要使用“
    新建模块
    ”菜单更换模块,必须至少向控制器中添加两个模块,并且要更换的模块不在最后一个插槽中。
更换扩展模块
  • 请执行以下操作之一:
    • 使用“
      更换模块
      ”菜单更换扩展模块
      1. 在“
        项目组织管理器
        ”中,转到
        I/O 配置
        扩展
        。
      2. 展开“
        扩展
        ”,右键单击要更换的模块,然后选择“
        更换模块
        ”。
      3. 在“
        添加模块
        ”中,选择新模块,然后选择“
        添加
        ”。
      4. 在“
        设备定义
        ”中,根据需要配置设置,然后选择“
        确定
        ”。
    • 使用“
      新建模块
      ”菜单更换扩展模块
      1. 在“
        项目组织管理器
        ”中,转到
        I/O 配置
        扩展
        。
      2. 展开“
        扩展
        ”,右键单击要更换的模块,然后选择“
        删除
        ”。
      3. 在“
        警告
        ”中,选择“
        否
        ”。
      4. 在“
        扩展
        ”下,右键单击“
        可用
        ”,然后选择“
        新建模块
        ”。
      5. 在“
        添加模块
        ”中,选择新模块,然后选择“
        添加
        ”。
      6. 在“
        设备定义
        ”中,根据需要配置设置,然后选择“
        确定
        ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal