扩展模块配置页面

在将扩展模块添加到控制器之后,会在“
项目组织管理器
”的“
扩展
”下面创建一个
<expansion-module-catalog-number>
节点。
要打开扩展模块配置页面,请转至
I/O 配置
扩展
,然后双击扩展模块。
在扩展模块配置页面的左侧窗格中,选择一个节点以打开相应的页面。
不同扩展模块的配置页面
扩展模块
创建的页面
模拟
  • 概览
  • 变量
  • 通道
  • 配置
数字
  • 概览
  • 变量
  • 配置
专用
概览
  • “
    概览
    ”页面显示目录编号、版本、模块类型、插槽编号和“
    设备定义
    ”按钮。选择“
    设备定义
    ”将打开一个页面,可配置扩展模块的插槽、版本和控制器故障行为。
  • “
    变量
    ”页面列出添加的变量及其变量名和数据类型。
  • “
    通道
    ”页面显示扩展模块的通道配置。
  • “
    配置
    ”页面显示模块配置设置。
有关详细信息,请参见各个扩展模块的简介。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal