配置扩展模块的扫描间隔

L70E 控制器支持为电源模块以外的各扩展模块配置扫描间隔。这让控制器能够在“
运行
”模式下有选择地跳过扫描特定的扩展模块。例如,将模拟模块的扫描间隔设置为每五个周期一次,可以减少对变化缓慢的模拟数据过度扫描,从而缩短程序周期时间。
小贴士:
仅当扩展模块超过四个时,优化扫描间隔以缩短程序周期时间才有效。
先决条件
要配置扩展模块的扫描间隔
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    扩展
    。
  2. 右键单击“
    扩展
    ”,然后选择“
    扫描周期
    ”。
  3. 在“
    扫描周期
    ”中,从“
    自定义扫描间隔
    ”列表中选择扫描间隔。
    默认情况下,模拟模块使用选择的“
    自定义扫描间隔
    ”,而数字模块则设置为“
    每次扫描
    ”。
  4. 根据需要选择“
    初始同步
    ”以同时启动所有模块的扫描。
    在从“
    编程
    ”模式更改为“
    运行
    ”模式后的首次扫描期间,将扫描所有模块,无论其“
    初始同步
    ”配置如何。
  5. 在“
    扫描间隔
    ”列表中,根据需要为各个模块选择“
    每次扫描
    ”或“
    自定义扫描间隔
    ”。
  6. 选择“
    确定
    ”。
扩展模块的扫描间隔
扩展模块的扫描间隔
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal