独立发布的扩展模块

FactoryTalk Design Workbench
的每个版本都包含一组用于 L50E 和 L70E 控制器的扩展模块。您可以将扩展模块添加到控制器中,并使用控制器工作区配置扩展模块。
某些扩展模块独立于软件版本发布和发售,并且附带一个支持包,该支持包可用于在安装后更新
FactoryTalk Design Workbench
软件。
在添加独立发布的扩展模块之后,它将显示在“
项目组织管理器
”的“
扩展
”节点下面。独立发布的扩展模块与其他扩展模块遵循相同的配置和管理过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal