从控制器中删除扩展模块

删除扩展模块会从控制器配置中删除所有关联变量。
删除之后,更新使用这些变量的项目组织单元、中断定义、Modbus 地址映射、MicroLogix 映射和 DNP3 映射。
从控制器中删除扩展模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    扩展
    。
  2. 展开“
    扩展
    ”,右键单击扩展模块,然后选择“
    删除
    ”。
  3. 在“
    警告
    ”中:
    • 选择“
      确定
      ”以从“
      项目组织管理器
      ”中删除占位符。后续模块的插槽编号将减少 1。
    • 选择“
      否
      ”将占位符保留在“
      项目组织管理器
      ”中,在原始插槽处显示“
      可用
      ”。其他模块的插槽编号保持不变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal