快速入门步骤

本快速入门说明如何使用
Logix Designer
应用程序的基本功能来帮助您开始使用和运行系统。
使用以下步骤熟悉
Logix Designer
:
使用以下步骤了解关于具体系统应用的更多信息:
这些快速入门步骤概要介绍了如何执行常用任务 (Task);还有很多功能并未在上述步骤中说明。请参阅那些特定功能的联机帮助以获取更详细的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal