监控梯形逻辑

监控梯形逻辑程序 (Program),查看其在运行时的执行情况。当项目从编程 (Program) 模式切换到运行模式时,会对逻辑的每个部分进行评估。这样可方便用户直观逐步执行程序逻辑,以及了解如何处理数据输入和输出。
在开始之前
监控逻辑前,需完成以下任务 (Task):
  • 已创建项目
  • 已配置输入和输出
  • 已输入、保存和验证程序逻辑
  • 已将项目下载到控制器 (Controller)
监控梯形逻辑
  1. 将控制器切换为运行模式。
  2. 双击主例程 (Routine) 以打开梯形编辑器。
    查看正在处理的程序逻辑。
    当控制器执行例程时,激活的梯级会增大,值将更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal