配置 Ethernet 运动控制系统

运动控制系统配置过程涉及多个不同的配置选项。基本 Ethernet 运动控制系统设置需要 Logix Designer 应用程序中的以下步骤 (Step):
步长 (Step)
过程
原因
1.
添加 Ethernet 运动模块 (Module)
确定用于 Logix 控制器 (Controller) 的运动模块
2.
为运动驱动器创建轴 (Axis)
轴用于在一个方向上定义向前和向后运动。
3.
创建运动组
将轴合并到控制集以提供协调运动。
4.
配置轴属性
为轴定义各个属性,包括电机反馈、轴配置和缩放。
针对本快速入门,假定以下配置:
  • Ethernet 运动模块,Kinetix 或 PowerFlex
  • 电机反馈
  • 位置回路轴配置
  • 配置了 Ethernet 通信模块的新控制器项目
添加 Ethernet 运动模块
  1. 右键单击 Ethernet 网络(节点),然后选择
    新建模块
    。
  2. 在
    选择模块类型
    的
    模块类型类别过滤器
    下面,选中相应的复选框以过滤选择,然后从列表中选择运动模块。
  3. 单击“创建”。将显示
    新建模块
    对话框。
    • 在
      名称
      中,键入模块的名称。
    • (可选)在“说明”中,键入相关说明。
  4. 在
    Ethernet 地址
    中,指定 IP 地址。
  5. 在
    模块定义
    下,单击
    更改
    。将显示
    模块定义
    对话框。
  6. 在
    电子密钥
    中,选择
    兼容模块
    。
    重要提示:
    电子密钥功能会在通信开始前自动将预期模块(如配置树中所示)与物理模块进行比较。
    使用运动模块时,将电子密钥设置为
    精确匹配
    或
    兼容模块
    。
    对于运动模块,切勿使用
    禁用密钥
    。
  7. 在
    连接
    中,选择
    运动
    。
  8. (可选)在
    电源结构
    中,从列表中选择相应的电源结构(示例:2094-BC01-MP5-M),然后选择
    验证连接的电源额定值
    。
    小贴士: 所有模块都不需要电源结构标识符。如果需要,可以在硬件、设备文档和材料清单中找到这些编号。许多模块都默认定义了电源结构。
  9. 单击
    确定
    应用更改。
为运动驱动器创建轴
  1. 在
    控制器管理器
    中,双击驱动器以打开
    模块属性
    对话框。
  2. 单击
    相关轴
    选项卡。
  3. 单击
    新建轴
    。将显示
    新建标签 (Tag)
    对话框。
    • 在
      名称
      中,键入标签名称。
    • (可选)在“说明”中,键入相关说明。
  4. 在
    类型
    中,选择
    Base
    。
  5. 在
    数据类型 (Data Type)
    中,选择
    AXIS_CIP_DRIVE
    。
  6. 单击
    创建
    。
创建运动组
  1. 在
    控制器管理器
    中,右键单击
    运动组
    ,然后选择
    新建运动组
    。
  2. 将显示
    新建标签
    对话框。
    • 在
      名称
      中,键入标签名称。
    • (可选)在“说明”中,键入相关说明。
  3. 在
    类型
    中,选择
    Base
    。
  4. 在
    外部访问
    中,选择
    Read/Write
    。
  5. 单击
    创建
    。该新运动组将显示在
    控制器管理器
    中的
    运动组
    文件夹下面。
  6. 右键单击新运动组,然后选择
    属性
    。将显示
    运动组属性
    对话框。
  7. 单击
    轴分配
    选项卡,然后将轴(之前创建)从
    未分配
    移动到
    已分配
    。
  8. 单击
    运动组属性
    对话框中的
    属性
    选项卡,将
    基本更新周期
    设置为 5 ms。对于 Kinetix 6500 驱动器,最小基本更新速率为 1 ms。
  9. 单击
    确定
    。
配置轴属性
  1. 在
    控制器管理器
    中,双击轴。
  2. 配置
    常规
    属性
    • 在
      轴配置
      中,选择
      位置回路
      。
    • 在
      反馈配置
      中,选择
      电机反馈
      。
    • 在
      应用类型
      中,选择
      基本
    • 在
      回路响应
      中,选择
      中速
      。
  3. 配置
    电机
    属性
    • 选择
      电机
      页面。
    • 指定
      数据源
      选作
      目录号的电机。
      所有电机设置都会自动完成,以匹配为该目录号指定的设置。
  4. 默认情况下,配置
    电机反馈
    属性。
  5. 配置
    缩放
    属性
    • 选择
      缩放
      页面。
    • 在
      负载类型
      中,选择
      直接耦合旋转
      。
    • 在
      缩放
      中,为
      单位
      选择
      位置单位
      。
    • 然后在
      缩放
      中,输入 1.0
      位置单位/
      1.0
      电机转数
      。
    • 在
      行程
      中,为
      模式
      选择
      不受限制
      。
  6. 单击
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal