创建项目

项目中组织了控制程序 (Program) 的所有不同组成部分。在使用任何
Logix Designer
功能前,请先创建一个项目。
使用以下项创建项目:
项目组件
定义
任务 (Task)
提供由一个或多个程序组成的程序集的规划和优先级 (Priority) 信息。
程序
每个任务都至少需要一个程序来定义操作。
例程 (Routine)
为控制器 (Controller) 中的项目提供可执行的代码。每个例程均使用特定的编程语言(梯形逻辑、功能块图、顺序流程图或结构化文本)。
主例程
程序中执行的第一个例程。使用主例程来通过“跳转至子例程”(JSR) 指令调用其它例程(子例程)。
子例程 (Routine)
除主例程或故障例程 (Fault Routine) 以外的任何例程。
创建项目
  1. 从
    文件
    中选择
    新建
    。
    “新建项目”对话框随即打开。
  2. 在“项目类型”中,选择
    Logix
    ,然后选择要用于该项目的控制器类型。
  3. 输入要用于控制器的名称。
    小贴士:
    在控制器名称后添加 .acd 扩展名,以命名项目文件。示例:
    MyControllerName.acd
  4. 在
    位置
    中,键入或浏览一个位置来存储项目文件。默认情况下,项目保存到 <用户>\My Documents\Studio 5000\Projects
  5. 选择
    下一步
    。
  6. 在
    版本列表
    中,选择控制器的固件版本。默认选择固件的最新版本。
  7. 在
    安全授权
    中,选择安全选项:
    • 无保护
      - 所有用户均可查看和编辑项目。
    • FactoryTalk Security
      - 只有通过 FactoryTalk Security 身份认证的用户才可对项目进行查看和编辑。
      (可选)选择
      仅使用选择的安全授权进行身份验证和授权
      将该项目与特定的安全授权关联起来。如果选中该复选框,与此项目交互的用户必须由用于确保项目安全的同一安全授权进行身份验证和授权。
  8. 选择
    逻辑名称
    <
    控制器称
    > 或
    权限集
    ,以便对控制器应用特定权限。
    • 选择
      逻辑名称
      <
      控制器名称
      >,以将名称与控制器相同的逻辑名称应用于 FactoryTalk Services Platform。如果不存在与控制器名称相匹配的现有逻辑名称,将根据控制器的名称创建新的逻辑名称。新逻辑名称将继承其父源的权限。
    • 选择
      权限集
      将特定的权限集应用于控制器。列表中的权限集保存在 FactoryTalk Services Platform 中,可用于识别允许或拒绝特定用户以及计算机组合所进行的一系列操作 (Action)。
  9. (可选)在
    说明
    中,输入控制器的说明。
  10. 选择
    完成
    。
    创建项目文件后,“控制器管理器”随即打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal