输入标签 (Tag) 和别名

将 I/O 模块 (Module) 添加到项目后,相应的本地标签也会添加到项目。所有 I/O 标签都属于控制器 (Controller) 范围。
小贴士:
选择“文件”>“新建组件”>“标签”,使用“新建标签”对话框创建新标签。
如果使用这种方法创建新标签,请从“AXIS”、“MOTION GROUP”、“MESSAGE”或 PID 数据类型 (Data Type) 中选择一个,随即将显示用于打开相应配置的复选框。选中此复选框将打开属性配置对话框,用户可通过此对话框配置这些数据类型。
使用以下项输入标签:
项
说明
标签编辑器
Logix Designer 中用于创建和管理标签的界面。单元格的背景色指示了该单元格是否是只读的。白色背景指示单元格是可修改的;灰色指示单元格是只读的。
标签
连接到过程的设备或控制器内存中的一个已命名区域,用于存储数据。它是用于分配内存、从逻辑中引用数据以及监控数据的基本机制。存储在标签中的数据可为:
  • 配置 - 由标签名称中的 :C 指定。用于保存模块配置。
  • 输入 - 由标签名称中的 :I 指定。用于包含模块的输入数据。
  • 输出 - 由标签名称中的 :O 指定。用于包含模块的输出数据。
标签分为以下不同类型:
  • 基本标签 (Base Tag) - 定义内存存储位置的标签。除非另行说明,否则所有新建标签均为基本标签。如果新的标签能够通过验证,则在控制器处于联机或脱机状态时都可以创建基本标签。
  • 别名标签 (Alias Tag) - 引用另一个标签定义的内存的标签。别名标签可以引用另一个别名标签或基本标签。别名标签也可以通过引用结构标签的成员或者引用整型标签或成员中的位来引用另一个标签的内存。如果新的标签能够通过验证,您在控制器处于联机或脱机状态时都可以创建别名标签。
  • 生产型标签 (Produced Tag) - 控制器提供给其他控制器使用的标签。生产型标签始终具有控制器范围。
  • 消费型标签 (Consumed Tag) - 其值来自远程控制器的标签。本地控制器是消费者,远程控制器是生产者。消费型标签始终具有控制器范围。只能在控制器处于脱机状态时,创建消费型标签。
数据类型
控制器支持 IEC 1131-3 定义的数据类型中指定的基本数据类型。预定义的原子数据类型为 BOOL、SINT、INT、DINT 和 REAL。控制器会将所有立即值处理为 DINT 数据类型。可选择与不同数据结构相关的预定义数据类型的类别。
作用域
标签和例程 (Routine) 的创建级别。可以在控制器级别(可供所有例程访问)或在程序 (Program) 级别(仅可供单个程序中的例程访问)创建它们。
外部访问
从外部应用(例如 HMI)对标签进行访问时的访问权限。
OPC UA 访问
用于选择外部 OPC UA 客户端拥有的对标签的访问权限级别。
常数
将标签定义为常数值,防止执行逻辑时将值写入标签。
样式
数字值可以具有的显示格式。下表提供了有关每种样式使用的基数和符号的信息。
样式
基本
Notation
二进制
2
2#
十进制
10
NA
十六进制
16
16#
八进制
8
8#
指数
不适用
0.0000000e+000
浮点
不适用
0.0
编辑标签和别名
  1. 在“控制器管理器”中,右键单击“控制器标签”文件夹,然后选择“编辑标签”。
    标签编辑器随即打开并显示包含默认本地标签的网格。
  2. 要创建新的标签,请在标签编辑器网格(由黄色标签图标表示)底部的“创建标签”行中,在
    名称
    列中输入标签的名称。将在新的标签行中显示星号 (*),而且标签属性会显示在标签编辑器右侧的
    标签属性
    窗格中。
  3. 可在
    标签属性
    窗格中查看标签属性。展开属性类别,编辑并查看属性:
    • 常规 - 所选标签的常规属性。默认情况下该属性类别是展开的。
    • 数据 - 所选标签的数据属性。
    • 已生成连接 - 所选标签的已生成连接属性。
    • 多播 - 所选标签的多播属性。对于安全和轴 (Axis) 类型的标签,该组内的所有属性都是只读的。
    • 已生成连接状态 - 所选标签的连接状态属性。
    • 已消费连接 - 所选标签的已消费连接属性。
    • 安全 - 所选标签的安全属性。仅为安全项目显示该类别。
    • 已消费连接状态 - 所选标签的连接状态属性。
    • 参数连接 {X:X} - 所选标签成员的连接列表。{X:X} 中的前一个数字表示标签成员的连接数量,后一个数字表示该标签成员的所有子成员的总连接数量。
  4. 若要创建别名标签 (Alias Tag),请在
    别名
    中输入该标签引用的标签的名称。
  5. 若要创建基本标签,请在
    数据类型
    中单击省略号 (...) 按钮并选择一个数据类型。
  6. (可选)选择标签的作用域。默认情况下,所有标签都属于控制器范围。
  7. 在
    外部访问
    中,确定外部应用程序和设备对标签的访问权限为 Read/Write、Read Only 还是无访问权限。
  8. 在
    OPC UA 访问权限
    中,选择外部 OPC UA 客户端拥有的对标签的访问权限级别(只读、读/写或无)。
  9. (可选)要为一个标签建立常数值,请选择
    常数
    ,然后在
    属性
    中(
    数据
    下)的
    数值
    内输入标签对应的值。如果逻辑例程尝试写入常数标签,则例程不会进行验证。
    小贴士:
    “常数”复选框的状态取决于所选标签的类型,并且在特定情况下会禁用。常数标签的“值”列中的蓝色图标指示该标签为常数值标签。
    当标签为常数标签时,所有其他浏览器和语言编辑器中的值字段都处于禁用状态。
  10. 在
    样式
    中选择如何显示标签的值(二进制、八进制、十进制、十六进制或 ASCII)。
    根据您选择的数据类型,将自动选择默认样式。
  11. 按 Enter 移到下一行,从而创建新的标签。如果标签定义有错误,则系统会发出提示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal