输入梯形逻辑

创建项目、配置控制器 (Controller)、输入和输出并定义标签 (Tag) 和别名后,开始创建控制系统的编程。梯形逻辑是根据控制器的输入和输出来定义操作的语言之一。
使用以下项输入梯形逻辑:
项
说明
例程 (Routine)
例程是成块执行的逻辑序列。主例程是在程序 (Program) 运行时首先执行的例程。子例程是为响应其他例程而执行的逻辑块,包含在主例程中。故障例程 (Fault Routine) 为在程序发生故障时执行的例程。
指令
由一个助记符缩写和一个数据地址组成,它定义了控制器要执行的操作。示例:CMP 为用于对两个值进行比较的助记符。
程序由一组输入和输出指令组成。控制器将输入指令评估为“真”或“假”。相应地,控制器将输出指令设置为“真”或“假”。
梯级
梯形逻辑的组成元素。梯形逻辑由一组梯级组成。梯级由若干组件组成,包括:
  • 梯级编号
  • 左右功率导轨
  • 梯级线
  • 梯级状态指示符
  • 梯级注释(可选)
电源导轨左边的区域称为梯级选择区。
例程中的最后一个梯级称为结束梯级,不可编辑。
分支
梯形程序的梯级的并行逻辑路径。
输入梯形逻辑
  1. 在“控制器管理器”中,右键单击“主例程”图标,然后选择“打开”。
    Logix Designer
    应用程序将打开梯形编辑器的“例程”窗口。如果梯形例程为空,则应用程序将自动添加准备好用于指令的第一个梯级。
    L5K_PM008_42363_pg15
  2. 使用
    指令工具箱
    添加梯形图元素。
    小贴士: 默认情况下,
    语言元素
    工具栏处于隐藏状态。要显示它,请选择
    视图 > 工具栏 > 语言元素
    。
    • 要从指令工具箱添加指令,请搜索指令或展开指令类别,然后选择要添加的指令。也可以将指令(顺序指令除外)拖放到例程中。绿点表示有效放置位置或放置点。
      Instruction toolbox
  3. 必要时修改指令。
    使用标签浏览器来定义相应的标签。
  4. 根据例程的需要添加其他梯级、分支、分支级别或指令。
  5. 在“标准”
    工具栏中,选择“验证”
    图标。
  6. 将在应用程序底部
    输出
    窗口的
    错误
    选项卡中列出错误。
    1. 要转到第一个错误或警告,请按
      F4
      键。
    2. 根据“错误”选项卡中的说明纠正错误。
    3. 重复上述操作,直到纠正完所有错误。
  7. 右键单击,然后选择“接受待定梯级编辑”。
    小贴士:
    仅当与控制器联机时,才需要这样做。在脱机状态下,除非有在联机状态下创建的待定梯级编辑,否则不需要这样做。
    在联机状态下,“接受待定梯级编辑”命令将把该梯级传送至控制器,但如果处于“运行”模式,则不会执行。梯级中的所有错误都将被发送到“输出”窗口。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal