监控标签 (Tag)
标签引用控制器 (Controller) 中的内存位置。使用 Logix Designer 数据监控器来监控项目中的标签。数据监控器会列出所选作用域内的所有标签。在数据监控器中,可以输入显示的实际标签值以及新值。在数据监控器中,只能修改部分标签设置。
监控标签
- 将控制器切换为运行模式。
- 在“控制器管理器”中双击“控制器标签”文件夹。这将打开“数据监控器”,它使您能够查看赋予特定标签的值。显示的信息包括 I/O 模块 (Module) 的状态。您可以查看:
- 标签名称(只读)
- 值
- 强制掩码
- 样式
- 类型(只读)
- 说明小贴士:单元格的背景色指示了该单元格是否是只读的。白色背景指示单元格是可修改的;灰色指示单元格是只读的。
提供反馈